2505_LSS100400_SW_04.0

Erste Schritte

Sie benötigen einen Wiser für KNX oder einen spaceLYnk-Controller für den Betrieb des Hybrid-Moduls.

Vergewissern Sie sich vor der Installation des Hybrid-Plugins im Wiser für den KNX- oder spaceLYnk-Controller, dass Ihr Hybrid-Modul folgende Voraussetzungen erfüllt:

  • MIT STROM VERSORGT: Das Gerät wird mit 24 V DC versorgt.

  • ORDNUNGSGEMÄSS MIT DEM CONTROLLER VERDRAHTET: Sie müssen die RX- und TX-Kabel, wie in der Abbildung gezeigt, kreuzen.

    Detaillierte Informationen zur Verdrahtung finden Sie in der Installationsanleitung des Hybrid Moduls.

Sie benötigen einen Standard-Webbrowser, um mit der Konfigurationssoftware der Logikcontroller, dem Plugin und der Einrichtung des Hybrid-Moduls zu arbeiten.

Empfohlene Browser:

  • Chrome Version 118.0.5993.89 (Official Build) 64-bit

  • Firefox Version 118.0.2 (64-Bit)

  • Safari Version 15.6.1

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Logikcontroller über eine Firmwareversion von mindestens 2.8.3 (oder höher) verfügt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?