2505_LSS100400_SW_04.0

Aktualisierung der Geräte-Firmware

Standardmäßig ist die automatische Aktualisierung der Gerätefirmware deaktiviert. Mit dem Symbol zur Firmware-Aktualisierung können Sie die Geräte-Firmware manuell aktualisieren.

Neue Firmware ist verfügbar.

Für das Gerät ist keine neue Firmware verfügbar.

HINWEIS: Nach der Inbetriebnahme des Geräts wird die Schaltfläche für die Firmwareaktualisierung für einige Zeit deaktiviert, selbst wenn eine Firmwareaktualisierung verfügbar ist. Es dauert in der Regel einige Minuten, bis die Aktualisierungsschaltfläche aktiv wird.


Wenn neue Firmware für das Gerät verfügbar ist (das Gerät ist blau gefärbt), können Sie die Firmware-Aktualisierung starten:

Klicken Sie auf > Ja > Wenn Sie ein Batteriegerät aktualisieren möchten, interagieren Sie mit ihm, um es zu aktivieren > klicken Sie auf Fortfahren.

Das Gerät wird grün (Firmware-Aktualisierung läuft) und dann weiß (konfiguriert und betriebsbereit). Die Firmware-Aktualisierung ist abgeschlossen.

HINWEIS: Sie können jeweils nur ein Gerät manuell aktualisieren.


Wenn Sie die Firmware Ihres Geräts nicht manuell aktualisieren möchten, aktivieren Sie die automatische Firmware-Aktualisierung Ihres Geräts wie folgt:

Klicken Sie auf > kreuzen Sie Automatische Firmware-Aktualisierung aktivieren an.

Die Firmware Ihres Geräts wird automatisch aktualisiert, sobald ein Firmware-Update verfügbar ist. Informationen zur Firmware-Version Ihres Geräts finden Sie, wenn Sie auf neben Ihrem Gerät klicken (Geräteinformationen).

HINWEIS: Die Netzwerkstatus-Schaltfläche zum Öffnen und Schließen des Netzwerks ist während der Firmware-Aktualisierung deaktiviert.


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?