2505_LSS100400_SW_04.0

Protokolle

Das Netzwerkprotokoll ist ein Datensatz mit direktem Zugriff, in dem Meldungen und Befehle sowie die Kommunikation über Netzwerkfunktionen gespeichert werden.

Sie können jedes Paket oder eine Gruppe von Paketen für weitere Analysen, zur Datenverkehrsüberwachung oder zur Fehlerbehebung sammeln.

Um die Protokolle anzuzeigen, klicken Sie auf > Protokolle:

In Ihrem Netzwerkprotokoll können verschiedene Arten von Informationen angezeigt werden:

  • Auftragszeit, Schrittzeit und Daten, die in benutzerdefinierten Routinen eingegeben wurden.

  • Betriebsdaten.

  • Beschreibungen ungewöhnlicher Ereignisse.

Sie können Protokolle neu laden (klicken Sie auf Protokolle neu laden) und in eine *.txt-Datei in Ihren lokalen Speicher exportieren (klicken Sie auf Protokolle exportieren).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?