2505_LSS100400_SW_04.0

Beitritt über dieses Gerät zulassen

Mit dieser Funktion können Sie den Kopplungsprozess über ein bestimmtes Gerät initiieren. Sie können beispielsweise einen Sensor über eine nahegelegene Steckdose koppeln. Neue Geräte können dem Netzwerk beitreten, jedoch nur über den ausgewählten Router.

Schritte zum Koppeln der Geräte

  1. Öffnen Sie den Kopplungsdialog:

    • Klicken Sie auf „“.

    • Ein Dialogfeld erscheint mit der Frage, ob Sie den Netzwerkstatus auf Öffnen ändern möchten.

    • Klicken Sie auf Yes.

  2. Koppeln Sie das Gerät:

    • Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Gerät koppeln, um den Kopplungsprozess abzuschließen.

  3. Schließen Sie das Netzwerk:

    • Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Netzwerkzustand: offen.

    • Klicken Sie auf Ja , um das Netzwerk zu schließen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?