2505_LSS100400_SW_04.0

Überwachung

Dieses Informations- und Diagnosetool vermittelt Ihnen einen Überblick über die Funktionen des ZigBee-Netzwerks. Die Überwachungsfunktion überwacht die Aktivität des Geräts im Netzwerk und die von den Geräten generierten/empfangenen Werte.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Überwachung auszuführen:

  1. Klicken Sie auf > Auswählen Überwachung.

  2. Klicken Sie auf Überwachung starten, um die Überwachung zu starten.

Die Meldungen werden in chronologischer Reihenfolge auf dem Bildschirm angezeigt und enthalten die folgenden Informationen zu den Geräten:

Nummer: Seriennummer der Meldung.

Zeit: Die Zeit, zu der die Meldung vom Hybridmodul empfangen wurde.

Type: Daten gesendet/empfangen (S/R) und Signalstärke.

Adresse: MAC-Adresse des Geräts.

Cluster: Typ des ZigBee-Clusters.

Aktion: Ausgeführte Aktion (bezogen auf den Cluster).

Daten: Gesendete/empfangene Daten.


Wenn Sie die Überwachung beenden möchten, klicken Sie auf Überwachung stoppen.

Sie können Überwachungswerte als CSV-Datei in den lokalen Speicher exportieren: Klicken Sie auf CSV exportieren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?