2505_LSS100400_SW_04.0

ZigBee-Geräte löschen

Das letzte rote Symbol in der Gerätezeile dient zum Entfernen von ZigBee-Geräten aus dem Netzwerk.

Wenn Sie das Gerät löschen möchten, klicken Sie auf am Ende der Gerätereihe > klicken Sie auf Ja.


Das Gerät wird aus dem Netzwerk entfernt.

Setzen Sie das Gerät physisch zurück, sodass es erneut mit dem Netzwerk verbunden werden kann.

Sie müssen batteriebetriebene Geräte manuell zurücksetzen, um sie vollständig aus dem Netzwerk zu entfernen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?