2505_LSS100400_SW_04.0

Touch-Visualisierung

Nach der Inbetriebnahme des ZigBee und der Zuordnung zu KNX-Objekten können Sie diese KNX-Objekte zur Erstellung von Widgets in der Touch-Visualisierung verwenden.

Klicken Sie oben rechts auf das Kreuz, um das Hybrid Plugin zu Schließen und die Touch Konfiguration starten zu können.

Klicken Sie auf der Startseite auf . Sie gelangen zum Visualisierungskonfigurator.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Controllers.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?