2505_LSS100400_SW_04.0

Rollläden

Geräte

Objekt

Objektbeschreibung

Rollladen

On/Off control (1 bit)

Ein/Aus-Steuerung (1 Bit)

Ein-/Ausschalten.

 

On/Off status (1 bit)

Ein/Aus-Status (1 Bit)

Rückmeldung für Ein/Aus.

 

Level status (1 byte scale)

Niveaustatus (1-Byte-Skalierung)

Feedback für den Positionspegel.

Puck-Rollladen

Height control (1 byte scale)

Höhenregelung (1-Byte-Skala)

Die Höhe der Rollladensteuerung (%).

 

Tilt control (1 byte scale)

Neigungsregelung (1-Byte-Skala)

Die Neigung der Lamellen.

 

Up/Open (1 bit; true = up/open, false = stop)

Aufwärts/Offen (1 Bit; true = Aufwärts/Offen, false = Stopp)

Der Rollladen geht nach oben/öffnet.

 

Down/Close (1 bit; true = down/close, false = stop)

Abwärts/Schließen (1 Bit; true= abwärts/schließen, false = Stopp)

Der Rollladen geht runter/schließt.

 

Up/Down/Stop (4 bits)

Auf/Ab/Stopp (4 Bits)

Mit zwei Tasten 100 % nach oben/unten bewegen. Durch erneutes Drücken der Taste wird die Bewegung angehalten.

 

Height status (1 byte scale)

Höhenstatus (1-Byte-Skala)

Statusrückmeldung für die Höhe des Rollladens.

 

Tilt status (1 byte scale)

Neigungsstatus (1-Byte-Skala)

Statusrückmeldung für die Neigung der Lamellen.

Merten/Wiser-Rollladen

Up/Down/Stop (push-button) – 4 bits

Auf/Ab/Stopp (Drucktaster) – 4 Bit

Mit zwei Tasten 100 % nach oben/unten bewegen. Durch erneutes Drücken der Taste wird die Bewegung angehalten.

 

Up/Down (push-button) – 1 bit

Auf/Ab (Drucktaster) – 1 Bit

Auf-/Abwärtssteuerung.

 

Stop (push-button) – 1 bit

Stopp (Drucktaster) – 1 Bit

Bewegung stoppen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?