2505_LSS100400_SW_04.0

Startseite öffnen

Das folgende Verfahren ist für neue und bestehende Installationen identisch. Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie im nächsten Schritt zur Startseite.

HINWEIS: Es wird empfohlen, dass Sie über die neueste Firmware in Ihrem Controller verfügen.

Installieren Sie das Hybrid-Plugin zur Konfiguration Ihrer Drahtlosgeräte:

  1. Klicken Sie auf in die obere rechte Ecke.

  2. Eine Liste der verfügbaren Applikationen, die Sie installieren können, wird geöffnet.

  3. Suchen Sie das Hybrid Plugin und klicken Sie auf das Download-Symbol am Zeilenende.

  4. Klicken Sie auf Ja, um das Plugin zu installieren.

Sie können das Plugin auch aus einer Datei auf Ihrem Computer installieren (z. B. wenn Ihr Controller keine Internetverbindung hat).

Das Hybrid-Plugin wird in Ihrer Liste der installierten Elemente angezeigt.

Wenn Sie zur Startseite zurückkehren, sehen Sie das Hybrid-Plugin-Symbol unter Ihren verfügbaren Anwendungen als KNX Hybrid:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?