2505_LSS100400_SW_04.0

Geräte-Kopplungsmodus

Um das Gerät mit dem Controller zu koppeln, müssen Sie es in den Kopplungsmodus versetzen.

Drücken Sie die Reset/Setup-Taste dreimal kurz, bis die LED an der Vorderseite orange zu blinken beginnt.

Das Gerät befindet sich im Kopplungsmodus.

HINWEIS: Wenn Ihr Gerät grün blinkt, ist es bereits gekoppelt. Wenn Sie Ihr Gerät erneut oder mit einem anderen Gerät koppeln möchten, setzen Sie es zuerst zurück und wiederholen Sie den Kopplungsprozess.

HINWEIS: Weitere Informationen zur Kopplung Ihres Drahtlosgeräts finden Sie im entsprechenden Benutzerhandbuch.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?