2505_LSS100400_SW_04.0

Einführung

Dieses Dokument beschreibt das Hybrid-Plugin, die LSS100400 SpaceLogic KNX Hybrid-Modulfunktionen und die Benutzeroberfläche.

Das LSS100400 SpaceLogic KNX Hybrid-Modul (nachfolgend Hybrid-Modul genannt) ist ein Gerät, das eine drahtlose Verbindung zu Wiser für KNX- und spaceLYnk-Logik-Controllern herstellt und ihnen ermöglicht, Zigbee®-Funkgeräte zu integrieren.

Hauptfunktionen

  • Unterstützt die meisten Geräte aus dem Wiser Wireless-Kataloggeräte von Schneider Electric (unterstützte Geräte können je nach Land variieren und werden kontinuierlich erweitert).

  • Konzipiert für Wohn- und Gewerbeinstallationen.

  • Unterstützt maximal 50 direkt im System verbundene ZigBee-Geräte.

Integration

  • Wiser für KNX und spaceLYnk sind Multiprotokoll-Logik-Controller (KNX, Modbus, BACnet...).

  • Durch das Hinzufügen eines Hybrid-Moduls können Sie ZigBee-Funkgeräte integrieren, die über das ZigBee 3.0-Protokoll kommunizieren.

Schritte zur Integration von ZigBee-Geräten

  1. Laden Sie das Hybrid-Plugin aus dem Marketplace Ihres Wiser for KNX/spaceLYnk Controllers herunter.

  2. Koppeln Sie die ZigBee-Geräte.

  3. Alle Konfigurationsschritte werden im Plugin durchgeführt, das auf dem Controller läuft. Es wird keine zusätzliche Software benötigt.

  4. Steuern Sie Ihre ZigBee-Geräte über Ihre KNX-Installation und umgekehrt (bidirektionale Kommunikation).

  5. Wiser Für KNX Nutzer können ihre ZigBee-Geräte über die mobile Wiser KNX-App (Android und iOS) steuern. Die Bedienungsanleitung für die App finden Sie hier.

Wichtige Hinweise

ZigBee-Geräte erstellen ein Mesh-Netzwerk, das die Kommunikation zwischen ihnen ermöglicht.

  • Netzbetriebene drahtlose Geräte fungieren als Router und leiten Informationen an andere drahtlose Geräte weiter.

  • Batteriebetriebene Geräte fungieren nicht als Router.

Beachten Sie Folgendes bei der Installation Ihres Geräts:

  • Installationsumgebung: In Häusern mit mehreren Etagen, in Höhlen oder Metallgehäusen sowie in Gebäuden mit großen Flächen kann es zu Kommunikationsproblemen zwischen ZigBee-Geräten kommen.

  • Lösungen:

    • Schließen Sie die Antenne an und installieren Sie sie außerhalb des Schaltschranks.

    • Um das Mesh-Netzwerk zu erweitern, fügen Sie ein netzbetriebenes Gerät dazwischen hinzu (z. B. eine Steckdose, einen Smart Plug, ein Micromodul-Relais usw.).

Hybrid-Modul im Schaltschrank

Modulantenne außerhalb des Schaltschranks

Das Gehäuse kann bei Verschmutzung mit einem feuchten Tuch gereinigt werden; verwenden Sie keine Reinigungsmittel, insbesondere keinen Alkohol.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?