2505_LSS100400_SW_04.0

Vorbereitung des Moduls für die Kopplung

Nachdem Sie das Hybrid-Plugin auf dem Controller installiert haben, können Sie Ihre drahtlosen Geräte mit dem Controller koppeln. Sie können Parameter und Kommunikationsobjekte für jedes Gerät ändern.

  1. Öffnen Sie Ihren Browser und stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Controller her.

  2. Klicken Sie auf das KNX-Hybrid-Symbol auf der Startseite. Dies führt Sie zur Startseite des Plugins, auf der eine Liste der drahtlosen Geräte angezeigt wird.

KNX-Hybrid-Symbol auf der Startseite

Wenn Sie noch keine Drahtlosgeräte hinzugefügt haben, ist die Liste leer.

Plugin-Startseite

Stellen Sie sicher, dass die Hybrid-Modulfunktionalitätsanzeige oben rechts auf der Startseite grün ist (). Wenn die Anzeige rot ist oder wenn die Netzwerkstatus-Taste daneben fehlt, funktioniert das Hybrid-Modul nicht ordnungsgemäß und Sie müssen den Controller neu starten.

HINWEIS: Wenn Sie über VPN aus der Ferne auf das Modul zugreifen, blinkt die Anzeige rot und die Netzwerkstatus-Taste fehlt, auch wenn das Modul funktioniert. Sie können das Netzwerk nicht aus der Ferne öffnen und schließen.


Wenn keine Kommunikation besteht und die Installation nicht funktioniert, führen Sie die folgende Schritte aus:

Starten Sie Ihren Controller neu:

  1. Schließen Sie das Plugin Hybrid mit dem Kreuz oben rechts.

  2. Klicken Sie auf der Startseite auf KonfiguratorSystemSystem.

  3. Wählen Sie Neustart aus dem Menü.


Nach dem Neustart des Controllers:

  1. Kehren Sie zur Startseite zurück.

  2. Bereiten Sie das Drahtlosgerät vor, das Sie koppeln möchten.


HINWEIS: Wenn ein Neustart nicht hilfreich ist, schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?