2505_LSS100400_SW_04.0

Thermostate

Geräte

Objekt

Objektbeschreibung

Thermostat

Batteriestand (1-Byte-Skala)

Batteriestand des Geräts.

Tastenfeld-Sperrsteuerung (1Byte ohne Vorzeichen/8-Bit-Enum.)

Tastenfeldfunktionen deaktivieren/aktivieren.

Temperatur (2 Byte Gleitkomma)

Temperaturerkennung (°C).

Luftfeuchtigkeit (1-Byte-Skala)

Feuchtigkeitserkennung (%).

Sollwert (10..30 °C) – 2 Byte Gleitkomma

Erforderliche Temperatur.

Belegte Heizsollwertregelung (2 Byte Gleitkomma)

Erforderliche Temperatur für den Heizmodus.

Steuerung des belegten Kühlsollwerts (2 Byte Gleitkomma)

Erforderliche Temperatur für den Kühlmodus.

Heizungssteuerung (1 Bit)

Heizungsmodus deaktivieren/aktivieren.

Kühlungssteuerung (1 Bit)

Aktivieren/Deaktivieren des Kühlmodus.

Externer Temperaturwert (2 Byte Gleitkomma)

Temperatur des externen Sensors.

Lokale Temperatur / Temperatur (2 Byte Gleitkomma)

Vom Gerät gemessene Temperatur oder Temperatur des externen Sensors.

Status des belegten Heizsollwerts (2 Byte Gleitkomma)

Rückmeldung der erforderlichen Temperatur für den Heizmodus.

Status des belegten Kühlsollwerts (2 Byte Gleitkomma)

Rückmeldung der erforderlichen Temperatur für den Kühlmodus.

Heizstatus (1 Bit)

Rückmeldung für Heizmodus (falls aktiv).

Kühlstatus

Rückmeldung für Kühlmodus (falls aktiv).

Heizanforderungstatus (1-Byte-Skala)

Ventilposition oder Heiz-Pulsweitenmodulation (in Prozent).

Kühlanforderungstatus (1-Byte-Skala)

Ventilposition oder Kühl-Pulsweitenmodulation (in Prozent).

Fester Lastbedarf (4 Byte, Ganzzahl ohne Vorzeichen)

Nennlastleistung (für Leistungs- und Energiekalkulation).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?