2505_LSS100400_SW_04.0

Steckdosen

Geräte

Objekt

Objektbeschreibung

Steckdosen

On/Off control (1 bit)

Ein/Aus-Steuerung (1 Bit)

Ein-/Ausschalten

On/Off status (1 bit)

Ein/Aus-Status (1 Bit)

Rückmeldung für Ein/Aus.

Active power (4 bytes floating point)

Wirkleistung (4 Byte Gleitkomma)

Stromaufnahme.

RMS voltage (4 bytes floating point)

Spannungseffektivwert (4 Byte Gleitkomma)

Wert der elektrischen Spannung.

RMS current (4 bytes floating point)

Effektivstrom (4 Byte Gleitkomma)

Strom.

Energy delivered (4 bytes floating point)

Energie geliefert (4 Byte Gleitkomma)

Kumulativer Energieverbrauch. Der Wert wird bei der Inbetriebnahme auf Null zurückgesetzt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?