2505_LSS100400_SW_04.0

Freier Positionsschalter

Geräte

Objekt

Objektbeschreibung

Freier Positionsschalter

Battery level (1 byte scale)

Batteriestand (1-Byte-Skala)

Batteriestand des Geräts.

 

On/Off/Toggle (1 bit)

Ein/Aus/Umschalten (1 Bit)

Ein/Aus/Umschaltsteuerung.

 

Start/stop dimming (4 bits)

Start/Stopp-Dimmung (4 Bits)

Taste dimmt 100 Prozent nach oben oder unten. Durch Loslassen der Taste wird das Dimmen gestoppt.

 

Set level or step current value (1 byte unsigned)

Aktuellen Wert der Stufe oder des Schritts setzen (1 Byte ohne Vorzeichen)

Dimmen nach einem festgelegten Schritt.

 

Step size (0 = default)

Schrittgröße (0 = Standard)

Einstellen des Dimmschrittbereichs.

 

Scene (1 byte unsigned)

Szene (1 Byte ohne Vorzeichen)

Sendet die Nummer der Szene.

Merten

Up/Down/Stop (4 bits)

Auf/Ab/Stopp (4 Bits)

Taste dimmt 100 Prozent nach oben oder unten. Durch Loslassen der Taste wird das Dimmen gestoppt.

 

Up/Down (1 bit)

Auf/Ab (1 Bit)

1 = Dimmen nach oben, 0 = Dimmen nach unten

 

Stop (1 bit)

Stopp (1 Bit)

0 = Dimmen anhalten

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?