2505_LSS100400_SW_04.0

Neues Objekt erstellen

So erstellen Sie ein neues Objekt:

  1. Klicken Sie auf am Ende der Gerätereihe.

  2. Klicken Sie auf über dem Objekt-Dropdown-Menü.
    Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie den Objekttyp auswählen können.


    Objekttypen

    • Standardobjekt – Objektwertänderungen werden an den KNX-Bus übertragen.

    • Virtuelles Objekt – Objektwertänderungen werden nie an den KNX-Bus gesendet.


      (Virtuelle Objekte werden normalerweise für die Visualisierung oder Skripterstellung verwendet.)

  3. Klicken Sie im Dialogfeld Objekt erstellen auf Standard-/virtuelles Objekt erstellen.

  4. Füllen Sie das Formular Neue Gruppenadresse hinzufügen aus > klicken Sie auf Speichern.

Das neue Objekt erscheint im Objektfeld des Konfiguration-Formulars. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?