2505_LSS100400_SW_04.0

Gruppen

ZigBee-Gruppen eignen sich für zentrale Funktionen oder für Massen-Vorgänge. Sie können beispielsweise alle Dimmer ein-/ausschalten oder alle Jalousien öffnen/schließen, indem Sie ein einziges Telegramm senden. Sie können mehrere Geräte gleichzeitig steuern, ohne das ZigBee-Netzwerk zu überlasten.

ZigBee -Gruppen können aus Geräten mit derselben Funktion bestehen. Jedes Gerät in der Gruppe erinnert sich, dass es Teil der Gruppe ist und nur Telegramme für seine Gruppe empfängt.

Es wird immer nur ein Gruppentelegramm an alle ZigBee-Geräte im Netzwerk gesendet. Alle Geräte lesen das Telegramm. Nur die Geräte, die der Gruppe angehören, empfangen das Telegramm und führen den erforderlichen Vorgang aus.


Gehen Sie vor wie folgt, um eine Gruppe zu erstellen:

  1. Klicken Sie auf > wählen Sie Gruppen aus.

  2. Klicken Sie auf Gruppe hinzufügen und füllen Sie das Formular aus (Gruppen-ID, Name, Modus).

  3. Klicken Sie auf Speichern und konfigurieren und füllen Sie das Formular aus (Name, Position, Gruppenobjekt dem Steuerungsbefehl zuweisen).

  4. Klicken Sie auf Geräte speichern und hinzufügen > wählen Sie die Geräte aus, die Sie Ihrer Gruppe hinzufügen möchten.

  5. Klicken Sie auf Zur Gruppe hinzufügen und auf Schließen.

Ihre neue Gerätegruppe wird in der Liste der Gruppen angezeigt.

Sie können jede Gruppe zu einem späteren Zeitpunkt ändern sowie ihre Parameter ändern oder löschen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?