DOCA0272ES-00

Acceso a datos

Como se ha indicado anteriormente, los bloques funcionales emplean mecanismos de comunicación cíclica y acíclica para recuperar datos desde y enviar datos hasta TeSys™ island, dependiendo la función que tengan.

En las siguientes secciones se ofrece una descripción general de cómo es posible controlar estos dos mecanismos de comunicación en la interfaz de bloques funcionales, qué información hay disponible sobre la comunicación y qué parámetros participan en la configuración del acceso a los datos.

Variables para el control de la comunicación cíclica

Estado de bloque funcional

Variables para el control de la comunicación de Avatar

Estado de Avatar

Variables para el control de la comunicación acíclica

Resultados de la comunicación acíclica

Parámetros para la comunicación cíclica y acíclica

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?