DOCA0272IT-00

UDT_PredictiveAlarmMessages

L'UDT PredictiveAlarmMessages viene utilizzato come modello durante l'importazione dei messaggi di stato dell'allarme predittivo dal software SoMove™ in TIA Portal. Questo UDT contiene i messaggi di stato dell'allarme predittivo per un avatar. Consultare la guida rapida TeSys™ island per le applicazioni PROFINET e PROFIBUS, numero documento 8536IB1916 per ulteriori informazioni sull'importazione dei messaggi di stato dell'allarme predittivo.

Elementi

Elemento

Tipo dati

Descrizione

PAStatusMessage0

STRING[150]

Messaggio associato al bit 0 dell'allarme predittivo

PAStatusMessage1

STRING[150]

Messaggio associato al bit 1 dell'allarme predittivo

PAStatusMessage2

STRING[150]

Messaggio associato al bit 2 dell'allarme predittivo

PAStatusMessage3

STRING[150]

Messaggio associato al bit 3 dell'allarme predittivo

PAStatusMessage4

STRING[150]

Messaggio associato al bit 4 dell'allarme predittivo

PAStatusMessage5

STRING[150]

Messaggio associato al bit 5 dell'allarme predittivo

PAStatusMessage6

STRING[150]

Messaggio associato al bit 6 dell'allarme predittivo

PAStatusMessage7

STRING[150]

Messaggio associato al bit 7 dell'allarme predittivo

PAStatusMessage8

STRING[150]

Messaggio associato al bit 8 dell'allarme predittivo

PAStatusMessage9

STRING[150]

Messaggio associato al bit 9 dell'allarme predittivo

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.