DOCA0272ES-00

UDT_SystemWriteCmds

El UDT SystemWriteCmds sirve para transferir los comandos acíclicos de restablecimiento del sistema y los datos predefinidos de energía de Avatar. Las interfaces de los bloques funcionales PN_SystemWriteCmds y DP_SystemWriteCmds contienen este UDT como parámetro.

Elementos

Elemento

Tipo datos

Descripción

stSystemWrite

STRUCT

Los comandos de escritura acíclicos del sistema. Consulte la sección Struct SystemWrite.

aAvatarWrite

Matriz[1..20] de STRUCT

Contiene una matriz de comandos de escritura acíclicos de los 20 Avatares posibles. Consulte la sección Struct AvatarWrite.

Struct SystemWrite

Elemento

Tipo datos

Descripción

usiResetVoltageDipCnt

USINT

Si esta entrada se establece en 1, el valor del parámetro VDipCnt se restablece.

usiResetVoltageSwellCnt

USINT

Si esta entrada se establece en 1, el valor del parámetro VSwellCnt se restablece.

usiResetMaxTotActive

USINT

Si esta entrada se establece en 1, el valor del parámetro MaxTotActPow y la marca de tiempo asociada MaxTotActPowTimestamp se restablecen.

usiResetMaxTotReactive

USINT

Si esta entrada se establece en 1, el valor del parámetro MaxTotReactPow y la marca de tiempo asociada MaxTotReactPowTimestamp se restablecen.

usiResetMinTruePow

USINT

Si esta entrada se establece en 1, el valor del parámetro MinTruePowFact se restablece a 1 y la marca de tiempo asociada MinTruePowFactTimestamp se restablece.

usiResetMaxTruePow

USINT

Si esta entrada se establece en 1, el valor del parámetro MaxTruePowFact se restablece a 1 y la marca de tiempo asociada MaxTruePowFactTimestamp se restablece.

usiResetTotReactEng

USINT

Si esta entrada se establece en 1, el valor del parámetro TotReactEnergy se restablece.

usiResetTotActEng

USINT

Si esta entrada se establece en 1, el valor del parámetro TotActEnergy se restablece.

Struct AvatarWrite

Elemento

Tipo datos

Descripción

usiSetActEng

USINT

Comando para ajustar el valor de energía activa total al valor prestablecido de energía activa total.

usiSetReactEng

USINT

Comando para ajustar el valor de energía reactiva total al valor prestablecido de energía reactiva total.

udiTotActEngValue

UDINT

Preajustar el valor de energía activa total.

udiTotReactEngValue

UDINT

Preajustar el valor de energía reactiva total.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?