DOCA0272IT-00

UDT_SystemWriteCmds

L'UDT SystemWriteCmds è utilizzato per trasferire i comandi azzera sistema aciclico e i dati preimpostati dell'energia avatar. Le interfacce dei blocchi di funzione PN_SystemWriteCmds e DP_SystemWriteCmds contengono questo UDT come parametro.

Elementi

Elemento

Tipo di dati

Descrizione

stSystemWrite

STRUCT

I comandi di scrittura aciclica del sistema. Vedere Struct SystemWrite.

aAvatarWrite

Array[1..20] di STRUCT

Contiene una serie di comandi di scrittura aciclici di tutti i 20 possibili avatar. Vedere Struct AvatarWrite.

Struct SystemWrite

Elemento

Tipo di dati

Descrizione

usiResetVoltageDipCnt

USINT

Se questo ingresso è impostato su 1, il valore del parametro VDipCnt viene azzerato.

usiResetVoltageSwellCnt

USINT

Se questo ingresso è impostato su 1, il valore del parametro VSwellCnt viene azzerato.

usiResetMaxTotActive

USINT

Se questo ingresso è impostato su 1, il valore del parametro MaxTotActPow e il timestamp MaxTotActPowTimestamp associato vengono azzerati.

usiResetMaxTotReactive

USINT

Se questo ingresso è impostato su 1, il valore del parametro MaxTotReactPow e il timestamp MaxTotReactPowTimestamp associato vengono azzerati.

usiResetMinTruePow

USINT

Se questo ingresso è impostato su 1, il valore true del parametro MinTruePowFact viene ripristinato su 1 e il timestamp MinTruePowFactTimestamp associato viene azzerato.

usiResetMaxTruePow

USINT

Se questo ingresso è impostato su 1, il valore true del parametro MaxTruePowFact viene ripristinato su 1 e il timestamp MaxTruePowFactTimestamp associato viene azzerato.

usiResetTotReactEng

USINT

Se questo ingresso è impostato su 1, il valore del parametro TotReactEnergy viene azzerato.

usiResetTotActEng

USINT

Se questo ingresso è impostato su 1, il valore del parametro TotActEnergy viene azzerato.

Struct AvatarWrite

Elemento

Tipo di dati

Descrizione

usiSetActEng

USINT

Comando per l'impostazione del valore di energia attiva totale sul valore preimpostato di energia attiva totale.

usiSetReactEng

USINT

Comando per l'impostazione del valore di energia reattiva totale sul valore preimpostato di energia reattiva totale.

udiTotActEngValue

UDINT

Preimpostazione del valore di energia attiva totale.

udiTotReactEngValue

UDINT

Preimpostazione il valore di energia reattiva totale.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.