DOCA0272ES-00

Comandos de escritura del sistema

Perfil de bloque funcional

Tipo de bloque funcional

Bloque funcional de Avatar del sistema

Tipo de acceso a datos

Acíclico (escritura)

Uso previsto

Avatar del sistema (módulo de interfaz de bus)

Funcionalidad

El bloque funcional Comandos de escritura del sistema escribe los comandos de restablecimiento acíclicos y valores de energía de todo el sistema simultáneamente.

Las siguientes secciones ofrecen información detallada sobre la interfaz y el uso de los parámetros de los bloques funcionales PROFINET IO y PROFIBUS DP para este Avatar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?