DOCA0272ZH-00

系统写入命令

功能块配置文件

功能块类型

系统 Avatar 功能块

数据访问类型

非循环(写)

预期用途

系统 Avatar(总线耦合器)

功能

系统写入命令功能块同时为整个系统写入非循环复位命令和电能值。

以下各节提供有关该 Avatar 的接口以及 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 功能块参数使用的详细信息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?