Allgemeine Prinzipien
Einführung in die funktionale Sicherheit
Das TeSys T-Motormanagementsystem ist Teil einer globalen Architektur. Um die funktionale Sicherheit gewährleisten zu können, müssen bestimmte Risiken analysiert werden:
-
Globale funktionale Risiken
-
Risiko von Hardware- und Software-Ausfall
-
Elektromagnetische Umgebungsrisiken
Um die elektromagnetischen Umgebungsrisiken zu reduzieren, müssen die Installations- und Verkabelungsanweisungen beachtet werden.
Weitere Informationen zur EMV finden Sie im Electrical Installation Guide, Kapitel ElectroMagnetic Compatibility (Wiki-Version nur in englischer Sprache erhältlich unter www.electrical-installation.org).
Installationsanweisungen
Die Installationsanweisungen, die für den ordnungsgemäßen Betrieb des LTMR befolgt werden müssen, umfassen:
-
Installationsanweisungen für die Komponenten:
-
Verbindung des LTMR-Controllers mit dem LTME-Erweiterungsmodul.
-
Installation in einem Schaltschrank wie Okken, Blokset o. a.
-
-
Verkabelungsanweisungen für den LTMR-Controller Verkabelung - Allgemeines:
-
Verkabelung der Spannungsversorgung
-
Verkabelung der Ein-/Ausgänge: Verkabelung der Logikeingänge und Verkabelung der Logikausgänge
-
-
Verkabelungsanweisungen für das Kommunikationsnetzwerk.
Installationsanweisungen für die Schaltschrankmontage
Wenn der LTMR-Controller im ausziehbaren Einschub eines Schaltschranks installiert wird, gibt es je nach dem Schaltschranktyp spezifische Beschränkungen:
-
Zur Installation des LTMR-Controllers in einem Schneider Electric Okken-Schaltschrank, siehe Okken Communications Cabling & Wiring Guide (auf Anfrage erhältlich).
-
Zur Installation des LTMR-Controllers in einem Schneider Electric Blokset-Schaltschrank, siehe Blokset Communications Cabling & Wiring Guide (auf Anfrage erhältlich).
-
Zur Installation des LTMR-Controllers in anderen Schaltschranktypen befolgen Sie die spezifischen EMV-Anweisungen in dieser Anleitung und beachten die entsprechenden spezifischen Anweisungen für Ihren Schaltschranktyp.