DOCA0128ZH-02

基本原理

功能安全介绍

TeSys T 电机管理系统属于全局架构一部分。为了提供功能安全,必须对某些风险进行分析,如:

  • 全局功能风险

  • 硬件与软件故障风险

  • 电磁环境风险。

如要降低电磁环境风险,必须遵循安装与接线规则。

有关 EMC 的更多信息,请参阅电气安装指南“电磁兼容性”一节(www.electrical-installation.org 上仅提供英文版 Wiki)

安装规则

必须遵循安装规则,以使 LTMR 正确运行,这些规则包括:

  • 组件的安装规则:

    • LTMR 控制器与 LTME 扩展模块关联。

    • 在配电盘内安装,如:Okken、Blokset 或其他类型。

  • LTMR 控制器接线规则

    • 电源接线

    • I/O 接线:逻辑输入接线和逻辑输出接线

  • 通讯网络接线规则。

配电盘内安装规则

在配电盘的抽出式抽屉内安装 LTMR 控制器会产生特定于配电盘类型的制约条件:

  • 关于在 Schneider Electric Okken 配电盘内安装 LTMR 控制器的方法,请参阅 Okken 通讯布线与接线指南(按需提供)。

  • 关于在 Schneider Electric Blokset 配电盘内安装 LTMR 控制器的方法,请参阅 Blokset 通讯布线与接线指南(按需提供)。

  • 关于在其他类型配电盘内安装 LTMR 控制器的方法,请遵循本指南中所述的具体 EMC 说明,并参阅关于您配电盘类型的相关说明。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?