DOCA0219ES-00

Contador de funcionamiento e indicador de desgaste de los contactos

Contador de funcionamiento

Esta función solo está disponible a través de la opción de comunicación COM.

Unidad de control MicroLogic P:

  • Registra y muestra el número total de operaciones desde la instalación inicial del interruptor automático (que aumenta cada vez que este se abre).

  • Registra y muestra el número total de operaciones desde el último restablecimiento.

Indicación de desgaste de los contactos

Esta función puede utilizarse para:

  • Determinar el estado del contacto más desgastado del interruptor automático. En la pantalla se muestra un contador. Los contactos deben inspeccionarse cada vez que el contador alcanza una marca de centenas. Si no se ha definido el tipo de interruptor automático, se mostrará el mensaje Not available or circuit breaker type not defined. En este caso, consulte Breaker selection en el menú MicroLogic setup, ubicado en el menú de historial, mantenimiento y ajustes.

  • Restablezca el indicador después de cambiar los contactos principales. El restablecimiento también se lleva a cabo en Breaker selection, en el menú MicroLogic setup.

NOTA: Si se cambia la unidad de control, el interruptor automático debe definirse de nuevo. En este caso, consulte Breaker selection en el menú MicroLogic setup, ubicado en el menú de historial, mantenimiento y ajustes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?