Conector de cálculo de largo retardo
Para obtener una mayor precisión de la protección contra sobrecorriente de largo retardo, se puede utilizar uno de los cuatro conectores de cálculo de largo retardo intercambiables para limitar el rango de ajuste de activación de largo retardo.
Selección del conector de cálculo de largo retardo
En la siguiente tabla, se enumeran los conectores de cálculo disponibles:
|
Número de referencia |
Rango de ajuste del valor de Ir |
|
|---|---|---|
|
C33542 |
Estándar |
0,4 a 1 x Ir |
|
C33543 |
Ajuste bajo |
0,4 a 0,8 x Ir |
|
C33544 |
Ajuste alto |
0,8 a 1 x Ir |
|
C33545 |
Sin protección de largo retardo Ir = In para el ajuste de protección de corto retardo |
|
-
El ajuste de corriente de largo retardo Ir es 0,4.
-
La temporización de largo retardo tr corresponde al valor que indica el regulador de ajuste.
-
La función de protección de diferencial está desactivada.
-
Las entradas de medición de tensión están desconectadas.
Procedimiento de sustitución
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
| AVISO |
|---|
|
Riesgo de deterioro de la unidad de control
Antes de realizar pruebas de rigidez dieléctrica,
es obligatorio:
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Siga este procedimiento para sustituir o retirar el conector de cálculo:
-
Abra el interruptor automático.
-
Abra la cubierta de protección de la unidad de control.
-
Registre los ajustes del interruptor.
-
Desenrosque el tornillo de montaje del conector de cálculo de largo retardo.
-
Retire el conector de cálculo ajustable.
-
Inspeccione el área de montaje para verificar que no haya suciedad ni contaminación.
-
Retire el conector de cálculo de repuesto.
-
Empuje suavemente el conector de cálculo de repuesto para introducirlo.
-
Apriete el tornillo de montaje del conector de cálculo de largo retardo.
-
Establezca los ajustes de la unidad de control en los valores registrados anteriormente o bien modifique los ajustes.
PELIGRO