DOCA0219ES-00

Ajuste de la protección del neutro

Selección del tipo de protección del neutro con el regulador

En los interruptores automáticos de cuatro polos, es posible seleccionar el tipo de protección del neutro para el cuarto polo mediante el regulador de tres posiciones del interruptor automático ComPacT NS:

  • Neutro sin protección (4P 3D)

    NOTA: Con el ajuste 4P 3D, la corriente en el neutro no debe exceder la corriente nominal del interruptor automático.
  • Protección del neutro a 0,5 In (3D + N/2, ajuste de fábrica)

  • Protección del neutro en In (4P 4D)

  1. Cubierta para el regulador de tres posiciones de protección del neutro.

Siga estos pasos para establecer el tipo de protección del neutro.

  1. Retire la cubierta del interruptor.

  2. Seleccione el tipo de protección.

  3. Vuelva a colocar la cubierta en su sitio.

Establecimiento de la protección del neutro con el teclado

  1. Seleccione > Current protection > Ineutral (A).

  2. Utilice los botones situados debajo de la pantalla para seleccionar el CT de neutro que utiliza la protección del neutro:

    • None deshabilita la protección del neutro.

    • Internal para interruptores automáticos de cuatro polos con CT de neutro interno.

    • External para interruptores automáticos tripolares conectados a un CT de neutro externo.

  3. Utilice los botones situados debajo de la pantalla para establecer el tipo de protección del neutro.

Tipo de interruptor automático

Tipo de protección del neutro

Cuatro polos

OFF: sin protección del neutro

N/2: protección del neutro media

N: protección del neutro completa

Tripolar

OFF: sin protección del neutro

N/2: protección del neutro media

N: protección del neutro completa

1.6 x N: protección del neutro sobredimensionada

NOTA: En los interruptores automáticos de cuatro polos, el ajuste del tipo de protección del neutro con el teclado está limitado por el ajuste del regulador.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.