Configuración de la opción de comunicación COM
| AVISO |
|---|
|
peligro de pérdida de comunicación
No cambie los parámetros de comunicación de
un sistema en funcionamiento.
El incumplimiento de estas instrucciones puede dar lugar
a la pérdida de datos.
|
Los parámetros de comunicación tienen valores predeterminados que pueden o deben cambiarse según las necesidades de la instalación o de los usuarios.
Cuando se utiliza una opción de comunicación COM, es necesario:
-
Configurar la opción de comunicación COM.
-
Autorizar la configuración remota de la unidad de control MicroLogic.
-
Autorizar el control remoto del interruptor automático.
Configuración de la dirección Modbus
La dirección Modbus es un número de dos dígitos que identifica la unidad de control MicroLogic P en una red Modbus.
La configuración de la dirección Modbus depende de la opción COM.
|
Opción COM |
Dirección Modbus |
Rango de direcciones Modbus |
|---|---|---|
|
BCM o BCM ULP no conectados a IFM o IFE |
La dirección Modbus se configura en la pantalla de configuración de Modbus Com, con los parámetros de la opción de comunicación (véase a continuación). |
Entre 1 y 47 |
|
BCM ULP conectado a IFM |
La dirección Modbus se configura en los 2 interruptores giratorios de dirección del panel frontal del IFM. |
Entre 1 y 99 El valor 0 no se puede utilizar porque está reservado para la emisión de mensajes. |
|
BCM ULP conectado a IFM con firmware heredado |
La dirección Modbus se configura en los 2 interruptores giratorios de dirección del panel frontal del IFM. |
Entre 1 y 47 El valor 0 no se puede utilizar porque está reservado para la emisión de mensajes. No se permiten los valores 48 a 99. |
|
BCM ULP conectado a IFE |
La dirección Modbus es fija y no se puede cambiar. |
255 |
Autorización de la configuración remota de MicroLogic
Para autorizar la configuración remota de la unidad de control MicroLogic equipada con un BCM o BCM ULP, el permiso de acceso debe establecerse en YES en la pantalla Remote settings.
Si el operador no introduce un código de acceso específico, el código de acceso predeterminado es 0000 y lo solicita el supervisor.
Autorización del control remoto del interruptor automático
|
Paso |
Acción |
|
|---|---|---|
|
1 |
Pulse |
|
|
2 |
||
|
3 |
Utilice los botones de navegación para acceder a Remote control y configurar el control remoto.
|
|
|
4 |
||
Para autorizar el control remoto del interruptor automático, la opción Auto debe estar establecida en la pantalla Remote control.
Si el interruptor automático está conectado a otros módulos ULP, será necesario configurar cada módulo ULP de modo que se autorice el control remoto del interruptor automático:
-
En la unidad de visualización FDM121, establezca el interruptor automático en el modo de control remoto en el menú FDM121 Control.
-
En el módulo IO con la aplicación predefinida 2 (aplicación del interruptor automático), configure los selectores conectados a las entradas del módulo IO de la siguiente manera:
-
Modo de control remoto (I1 = 1)
-
Habilitar comando de cierre (I4 = 1)
-
-
En la interfaz de comunicación IFM o IFE, el conmutador de bloqueo de IFM o IFE debe estar establecido en UNLOCK (candado abierto).
Para obtener más información sobre la opción de comunicación, consulte:
-
Guía del usuario del sistema ULP.
-
Guía del usuario del módulo IO.
-
Guía del usuario de IFE.
-
Guía del usuario de FDM121.