LED y pantallas
MicroLogic Las unidades de control P están equipadas con LED indicadores de sobrecargas y defectos.
Indicador LED de sobrecarga
El LED de sobrecarga indica que se ha sobrepasado el ajuste de corriente de largo retardo Ir. El gráfico de barras indica la sobrecarga como porcentaje de Ir. Se muestra el nivel de carga en cada fase, con la fase más cargada descrita.
-
Gráfico de barras de sobrecarga en la pantalla predeterminada
-
Indicador LED
Indicaciones de causa del disparo
Un disparo se señaliza por los siguientes medios:
-
LED indicadores de la causa del disparo
-
Notificación de la causa del disparo mostrada en la pantalla
Las notificaciones de la causa del disparo dependen de los siguientes factores:
-
La presencia de una fuente de alimentación externa. Para obtener más información sobre fuentes de alimentación externas, consulte Fuente de alimentación.
-
La conexión de las entradas de medición de tensión aguas arriba o aguas abajo.
LED indicadores de la causa del disparo
Las indicaciones de los cuatro indicadores LED de causa del disparo dependerán del tipo de unidad de control MicroLogic.
Cuando se activa, uno de los indicadores LED permanece encendido hasta que se restablece localmente.
-
Una serie de causas simultáneas puede provocar un disparo. El indicador LED de la última causa de disparo desde el punto de vista cronológico es el único que permanece encendido.
-
La batería mantiene las indicaciones de la causa del disparo. Si no hay ninguna indicación, compruebe la batería.
Restablecimiento de las indicaciones de causa del disparo
-
Determine por qué se disparó el interruptor. La indicación de la causa de disparo se mantiene hasta que se restablece en la unidad de control.
-
Pulse
para restablecer el indicador LED de causa del disparo.
Para obtener más información sobre el procedimiento para restablecer y cerrar el interruptor automático después de un disparo, consulte DOCA0221ES.ComPacT NS - Interruptores automáticos y disyuntores - Guía del usuario.