DOCA0219ES-00

Descripción

  1. Fijación superior

  2. Bloque de terminales para conexiones externas

  3. Compartimento para la batería

  4. Accesorio de precinto para la cubierta de protección

  5. Cubierta de protección

  6. Fijación inferior

  7. Código QR de la cubierta protectora para acceder a la información del producto

  8. Punto de apertura de la cubierta

  9. Tornillo para el conector de cálculo de largo retardo

  10. Conector de cálculo de largo retardo

  11. Enlace infrarrojo con interfaz de comunicación

  12. Conexión con el interruptor automático

 

Unidad de control MicroLogic 5.0 P

  1. Indicador LED de causa de disparo de largo retardo

  2. Indicador LED de causa de disparo de corto retardo o instantáneo

  3. LED indicador de la causa de disparo de la protección adicional o autoprotección

  4. Botón de prueba de batería y restablecimiento del disparo por defecto

  5. Pantalla digital

  6. Botón del menú de medición con LED

  7. Botón del menú de historial, mantenimiento y ajustes con LED

  8. Botón de desplazamiento hacia abajo o reducción del valor mostrado

  9. Botón de desplazamiento hacia arriba o aumento del valor mostrado

  10. Botón del menú de protección con LED

  11. Botón de selección de menú

  12. Indicador LED de sobrecarga

  13. Ajuste de corriente de largo retardo lr

  14. Temporización de largo retardo tr

  15. Activación de corto retardo lsd

  16. Temporización de corto retardo tsd

  17. Activación de instantánea li

  18. Conector de prueba

Unidad de control MicroLogic 6.0 P

  1. Indicador LED de causa de disparo de largo retardo

  2. Indicador LED de causa de disparo de corto retardo o instantáneo

  3. Indicador LED de causa de disparo de defecto a tierra

  4. LED indicador de la causa de disparo de la protección adicional o autoprotección

  5. Botón de prueba de batería y restablecimiento del disparo por defecto

  6. Pantalla digital

  7. Botón del menú de medición con LED

  8. Botón del menú de historial, mantenimiento y ajustes con LED

  9. Botón de desplazamiento hacia abajo o reducción del valor mostrado

  10. Botón de desplazamiento hacia arriba o aumento del valor mostrado

  11. Botón del menú de protección con LED

  12. Botón de selección de menú

  13. Indicador LED de sobrecarga

  14. Ajuste de corriente de largo retardo lr

  15. Temporización de largo retardo tr

  16. Activación de corto retardo lsd

  17. Temporización de corto retardo tsd

  18. Activación de defecto a tierra lg

  19. Temporización de defecto a tierra tg

  20. Activación de instantánea li

  21. Botón Test para protección de defecto a tierra

  22. Conector de prueba

Unidad de control MicroLogic 7.0 P

  1. Indicador LED de causa de disparo de largo retardo

  2. Indicador LED de causa de disparo de corto retardo o instantáneo

  3. Indicador LED de causa de disparo de diferencial

  4. LED indicador de la causa de disparo de la protección adicional o autoprotección

  5. Botón de prueba de batería y restablecimiento del disparo por defecto

  6. Pantalla digital

  7. Botón del menú de medición con LED

  8. Botón del menú de historial, mantenimiento y ajustes con LED

  9. Botón de desplazamiento hacia abajo o reducción del valor mostrado

  10. Botón de desplazamiento hacia arriba o aumento del valor mostrado

  11. Botón del menú de protección con LED

  12. Botón de selección de menú

  13. Indicador LED de sobrecarga

  14. Ajuste de corriente de largo retardo lr

  15. Temporización de largo retardo tr

  16. Activación de corto retardo lsd

  17. Temporización de corto retardo tsd

  18. Activación de diferencial IΔn

  19. Temporización de diferencial Δt

  20. Activación de instantánea li

  21. Botón de prueba de la protección diferencial

  22. Conector de prueba

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?