DOCA0219ES-00

Establecimiento de las funciones de protección adicional

Las siguientes funciones de protección adicional solo se pueden establecer con el teclado:

  • Desequilibrio de corriente

  • Desequilibrio de tensión

  • Infratensión

  • Sobretensión

  • Potencia de reserva

  • Subfrecuencia

  • Sobrefrecuencia

Establecimiento del procedimiento mediante el teclado

  1. Seleccione el menú correspondiente:

    • > Current protection.

      • I Alarm

      • I unbal (%)

      • I1 max (A)

      • I2 max (A)

      • I3 max (A)

      • IN max (A)

    • > Voltage protection.

      • U min (V)

      • U max (V)

      • U unbal (%)

    • > Other protection.

      • rP max (W)

      • F min (HZ)

      • F max (Hz)

      • Phase rotation

      Caso específico de la alarma I:

      • Solo están disponibles las siguientes opciones:

        • On: activación de la alarma sin disparo de defecto por el interruptor automático

        • Off: alarma desactivada

  2. Utilice los botones situados debajo de la pantalla para seleccionar, confirmar y guardar los ajustes.

Ejemplo: Ajuste de tensión máxima (U max)

  1. Seleccione el modo de funcionamiento, Off, Alarm o Trip.

    NOTA: En el modo Trip, el umbral de desactivación es igual al umbral de activación.

    La temporización de desactivación está fijada en 1 segundo.

  2. Configure los umbrales y temporizaciones de activación y desactivación.

    NOTA: Para que la protección se dispare por un valor máximo, el umbral de desactivación siempre es menor o igual que el umbral de activación.

    Para que la protección se dispare por un valor mínimo, el umbral de desactivación siempre es mayor o igual que el umbral de activación.

    Si se activan los valores de protección mínimo y máximo, el umbral mínimo se limitará automáticamente al valor del máximo y viceversa.

  3. Cuando haya realizado todos los ajustes, salga de la pantalla pulsando uno de los botones de acceso al menú.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?