Protección instantánea
-
La función de protección instantánea protege al sistema de distribución contra los cortocircuitos francos. A diferencia de la función de protección de corto retardo, la temporización de la protección instantánea no es ajustable.
La orden de disparo se envía al interruptor automático en cuanto la corriente supera el valor establecido, con una temporización fija de 20 milisegundos.
-
Esta función permite realizar mediciones rms reales.
-
La función de ajuste de mantenimiento para reducción de energía (ERMS) se añade a la función de protección instantánea mediante la incorporación de un módulo IO opcional a la IMU configurada para ejecutar la aplicación predefinida 3 o la aplicación definida por el usuario ERMS.
Para obtener más información, consulte la guía del usuario sobre interruptores automáticos LV en la interfaz de entradas/salidas de IO.
-
Para conocer los ajustes de fábrica, los rangos de ajuste, los pasos de incremento y las precisiones de los ajustes, consulte Ajustes de umbrales y temporizaciones.
Activación de instantánea Ii
|
Activación (precisión ±10%) |
Isd = In x ... |
2 |
3 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
15 |
OFF |
Los interruptores automáticos tienen dos tipos de protección instantánea:
-
Protección instantánea ajustable Ii
-
Autoprotección
En función del interruptor automático, la posición OFF corresponde a la activación de autoprotección.
Función de ajustes de mantenimiento para reducción de energía (ERMS)
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
La función de ajuste de mantenimiento para reducción de energía (ERMS) está disponible en el interruptor automático equipado con lo siguiente:
-
Un BCM ULP con versión de firmware 4.1.0 o posterior.
-
Una unidad de control MicroLogic P:
-
Con la versión de firmware Plogic-2014AN o posterior.
-
Con hardware compatible con la función ERMS. Utilice la herramienta de ingeniería del cliente para comprobar la versión del hardware de MicroLogic o la opción COM para comprobar que la versión de hardware codificada en el registro 8709 es igual a 0x1000.
-
La función ERMS permite seleccionar los ajustes de la unidad de control MicroLogic: Modo normal y ERMS.
La función ERMS se utiliza para reducir los ajustes de protección Ii con el fin de que se dispare lo antes posible cuando se produce un defecto. El ajuste de fábrica de la protección Ii en el modo ERMS es 2 x In. Este parámetro de protección puede modificarse con la herramienta de ingeniería del cliente.
Si se modifica cualquiera de los ajustes de protección básicos con el interruptor giratorio en la unidad de control MicroLogic en modo ERMS, la unidad de control MicroLogic cambia inmediatamente al modo normal. La unidad de control MicroLogic vuelve automáticamente al modo ERMS después de 5 segundos.
La selección del modo normal o ERMS se realiza mediante un selector conectado a dos entradas del módulo IO.
Cuando el modo ERMS esté activo, se mostrará ERMS en la pantalla de la unidad de control MicroLogic y una luz piloto conectada a la salida O3 del módulo IO estará en estado ON.
El conmutador de bloqueo del módulo de interfaz de comunicación (IFM o IFE) debe estar en la posición UNLOCK (candado abierto) mientras se lleva a cabo el ajuste de mantenimiento para reducción de energía (ERMS).
El parámetro Access permit del menú COM setup/Remote setting de la pantalla de la unidad de control MicroLogic debe establecerse en YES para IMU sin IFM/IFE.
Esto se basa en el siguiente comportamiento:
-
IMU con IFM/IFE
-
Ajuste del parámetro Access permit: El parámetro Access permit solo se puede modificar desde IFM/IFE con el regulador LOCK/UNLOCK.
-
Comportamiento: Los comandos ERMS ON y OFF se ejecutan aunque el parámetro Access permit esté establecido en NO.
-
-
IMU sin IFM/IFE
-
Ajuste del parámetro Access permit: El parámetro Access permit solo se puede cambiar desde la pantalla de la unidad de control MicroLogic.
-
Comportamiento: Los comandos ERMS ON y OFF no se ejecutan si el parámetro Access permit se establece en NO.
-
Si se utiliza la función ERMS o la opción COM, se recomienda conectar una segunda fuente de alimentación exclusiva a los terminales F1-/F2+ para alimentar la unidad de control MicroLogic P.
Para obtener más información, consulte Fuente de alimentación.
PELIGRO