DOCA0219ES-00

Alarmas

  • Una alarma se puede consultar mediante lo siguiente:

    • El menú Alarm history.

    • La opción de comunicación COM.

  • Los comandos del menú de protección se utilizan para atribuir un modo de funcionamiento específico a cada una de las funciones de protección:

    • OFF: protección deshabilitada

    • Alarm: la función emite una alarma, pero no dispara el interruptor automático.

    • Trip + Alarm: la función emite una alarma y dispara el interruptor automático.

  • Las funciones de protección contra sobrecargas (largo retardo), cortocircuitos (corto retardo e instantánea) y defectos a tierra (corrientes de defecto a tierra y diferencial) provocan automáticamente un disparo y no pueden desactivarse (solo en el modo Trip).

    Protección de corriente

    Off

    Alarm

    Trip + Alarm

    Ir
    lsd / li

    I

  • Las alarmas de rotación de fases e IAlarm solo pueden establecerse en los modos OFF o Alarm.

  • Las funciones de otra protección de corriente, tensión, potencia y frecuencia pueden establecerse en cualquiera de los tres modos: OFF, Alarm o Trip + Alarm.

  • La función de desconexión y reconexión de carga puede establecerse en ON u OFF.

    Protección de corriente

    Off

    Alarm

    Trip + Alarm

    I Alarm
    I unbal
    I1
    I2
    I3
    IN

    Protección de tensión

    Off

    Alarm

    Trip + Alarm

    U min
    U max
    U unbal

    Otra protección

    Off

    Alarm

    Trip + Alarm

    rP max
    F min
    F max
    Phase rotation

    Desconexión/reconexión

    Off

    On

    Current I
    Power P
  • Las alarmas restablecibles vinculadas al disparo de dispositivos se activan cuando se sobrepasan los umbrales de Ir, Isd/Ii o I.

  • La alarma de Ir se restablece un segundo después del disparo. Las alarmas de Isd/Ii e se restablecen pulsando el botón .

  • Las alarmas retardadas se activan cuando los umbrales de activación y desactivación se sobrepasan, y las correspondientes temporizaciones han vencido.

    Umbrales de activación y desactivación iguales

    Umbrales de activación y desactivación diferentes

  • Registro de historial

    • Modo Alarm: en cuanto se sobrepasa un umbral de protección determinado, se registra una alarma en el historial de alarmas

    • Modo Trip: en cuanto se sobrepasa un umbral de protección determinado, el interruptor automático se dispara y el defecto se registra en el historial de disparos.

  • El menú Protection setup, ubicado en el menú de historial, mantenimiento y ajustes, se utiliza para activar o desactivar el modo Trip que se muestra en las pantallas del ajuste de protección. El modo predeterminado de fábrica de las funciones de protección es Alarm.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?