Comprobación y sustitución de la batería
Comprobación de la batería interna
Mantenga pulsado el botón de prueba de la unidad de control para comprobar los LED y la batería. La información de la batería se muestra si la unidad de control está equipada con una fuente de alimentación externa o si el interruptor automático está encendido.
Batería interna
Si es necesario cambiar la batería de la unidad MicroLogic P, solicite una batería nueva en la cubierta de su carcasa con el número de catálogo de Schneider Electric 33593.
-
Batería de litio
-
1/2 AA, 3,6 V, 900 mA/h
-
Temperatura ambiente: de -55 °C a 130 °C (de -67 °F a 266 °F)
Sustitución de la batería interna
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Siga este procedimiento para sustituir la batería interna:
-
Retire la cubierta frontal del interruptor automático tal como se indica en la hoja de instrucciones de dicho interruptor.
-
Retire la batería y la cubierta de la carcasa. Para ello, inserte la hoja de un destornillador de pequeño tamaño en la muesca de la cubierta de la carcasa de la batería y gírela para deslizar la cubierta y extraerla de la unidad de control.
-
Coloque la nueva batería y vuelva a colocar la cubierta de la carcasa en su sitio.
-
Vuelva a colocar la cubierta frontal del interruptor automático tal como se indica en la hoja de instrucciones del mismo.
PELIGRORIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO- Vuelva a colocar la cubierta frontal del interruptor automático antes de conectar la alimentación del interruptor para evitar el acceso a los terminales con corriente.
- Procure que los cables no queden atrapados cuando vuelva a colocar la cubierta frontal.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.