DOCA0219ES-00

Descripción de la HMI de MicroLogic P

La interfaz hombre-máquina (HMI) de la unidad de control MicroLogic P incluye lo siguiente:

  • Una pantalla gráfica

  • Botones para navegar por la estructura de menús y acceder a los parámetros supervisados y los ajustes de configuración

Pantalla y botones

La unidad de control MicroLogic P incluye la siguiente pantalla y los siguientes botones:

  1. Botón de prueba de batería y restablecimiento del disparo por defecto

  2. Pantalla digital

  3. Botón del menú de medición con LED

  4. Botón del menú de historial, mantenimiento y ajustes con LED

  5. Botón de desplazamiento hacia abajo o reducción del valor mostrado

  6. Botón de desplazamiento hacia arriba o aumento del valor mostrado

  7. Botón del menú de protección con LED

  8. Botón de selección de menú

LED de menú

El LED activado indica el menú cuya pantalla se está mostrando:

  • Medición

  • Historial, mantenimiento y ajustes

  • Protección

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?