Navegación de árbol
Visualización de la pantalla de estructura de árbol
Los árboles de navegación proporcionan acceso a todas las pantallas de las unidades de control MicroLogic P.
Las diferentes pantallas se organizan en ramas que corresponden a un tipo de información determinado.
Las siguientes ramas están disponibles, en el orden indicado, en función del tipo de unidad de control MicroLogic:
Pantalla predeterminada
Todas las selecciones de menú comienzan en la pantalla predeterminada.
La pantalla predeterminada muestra lo siguiente:
-
Un gráfico de barras que representa los valores instantáneos de las corrientes de las fases I1, I2 e I3, y la corriente del neutro IN (para interruptores automáticos de 4 polos).
-
El valor en amperios de la fase más cargada. El número de esa fase se representa en un cuadrado.
Navegación con los botones del teclado
Utilice los botones del teclado de la parte frontal de la unidad de control MicroLogic P para desplazarse por la estructura de menús, así como acceder a los valores mostrados y ajustes configurables.
A continuación se enumeran las operaciones posibles:
-
Mostrar datos, como por ejemplo valores de energía
-
Restablecer valores o contadores, por ejemplo, restablecer la potencia máxima
-
Seleccionar opciones de una lista, como por ejemplo el idioma
-
Establecer funciones de protección, por ejemplo, la protección de largo retardo
Sea cual sea la pantalla que se muestre, si no se realizan más acciones, el sistema vuelve a la pantalla predeterminada transcurridos unos minutos.
Guardar ajustes
Cuando se cambia un ajuste en cualquiera de los tres menús,
al pulsar ,
o
, se muestra la pantalla
utilizada para guardar las modificaciones.
-
Seleccione yes para guardar las modificaciones.
-
Seleccione no para cancelar las modificaciones y mantener los ajustes anteriores.
-
Esta pantalla se muestra hasta que se selecciona yes o no.
Restablecimiento de los valores máximos
Los valores máximos pueden restablecerse cuando se muestran en la pantalla:
-
Pulse - para restablecer todos los valores máximos mostrados en la pantalla
-
Pulse + para cancelar el restablecimiento y restaurar los valores máximos