Funciones de protección de corriente adicional
La unidad de control MicroLogic P dispone de las siguientes funciones de protección de corriente adicional:
-
Alarma de defecto a tierra
-
Desequilibrio de corriente
-
Corriente máxima
Las funciones de protección de corriente adicional se establecen con el teclado. Los ajustes se enumeran en Ajustes de umbrales y temporizaciones.
Principio de funcionamiento
Protección
disparada por un valor máximo
-
umbral de activación
-
temporización de activación
-
umbral de desactivación
-
temporización de desactivación
-
Para la protección disparada por un valor o mínimo, es posible establecer lo siguiente
-
Un umbral de activación (1) que activa una alarma, un contacto o un disparo.
-
Una temporización de activación (2) que actúa cuando se alcanza el umbral de activación (1).
-
Un umbral de desactivación (3) correspondiente a la desactivación de la alarma o contacto.
-
Una temporización de desactivación (4) que actúa cuando se alcanza el umbral de desactivación (3).
-
-
El umbral de desactivación siempre es inferior o igual al umbral de activación.
Alarma de defecto a tierra I 
-
La función de alarma de defecto a tierra utiliza el valor rms de la corriente de defecto a tierra.
NOTA: En las unidades de control MicroLogic 7.0, la alarma se llama alarma de diferencial y utiliza la corriente diferencial. -
Esta alarma indica una corriente de defecto a tierra o diferencial por encima del valor de activación y no dispara el interruptor automático.
Protección contra el desequilibrio de corriente I unbal
Esta protección se activa por un nivel de desequilibrio ajustable entre los valores rms de las corrientes de las tres fases.
Esta función calcula el valor rms del desequilibrio entre las corrientes de las tres fases.
I unbal = |E max|/I avg
Donde:
-
I avg es el valor promedio de las corrientes rms de las tres fases
I avg = (I1 + I2 + I3)/3.
-
E max es la diferencia máxima entre la corriente de cada fase e I avg.
Protección de corriente máxima por fase Imax
-
Se pueden establecer valores de protección para cada una de las siguientes corrientes:
-
I1 max: corriente máxima en fase 1
-
I2 max: corriente máxima en fase 2
-
I3 max: corriente máxima en fase 3
-
IN max: corriente máxima en el neutro
-
-
Esta función calcula el valor de demanda rms de la corriente de una fase determinada (I1, I2, I3) o el neutro (IN), en un intervalo de tiempo móvil.
El intervalo de tiempo es el mismo que el utilizado para el cálculo de las corrientes de demanda en el menú de medición.
Los ajustes se realizan en el menú Metering setup.