Protección de defecto a tierra en la unidad de control MicroLogic 6.0 P
-
Un defecto a tierra en los conductores de protección puede provocar un aumento local de la temperatura en el emplazamiento del defecto o en los conductores.
El propósito de la función de protección de defecto a tierra es precisamente eliminar este tipo de defecto.
-
Existen dos tipos de protección de defecto a tierra, en función del tipo de instalación.
Tipo
Descripción
Residual
-
La función determina la corriente de secuencia de fase cero, es decir, la suma vectorial de las corrientes de las fases y del neutro.
Detecta defectos a tierra aguas abajo del interruptor automático.
Source Ground Return (retorno a tierra fuente)
-
Mediante un sensor externo especial, esta función mide directamente la corriente de defecto que regresa al transformador a través del cable de conexión a tierra.
-
Detecta defectos a tierra tanto aguas arriba como aguas abajo del interruptor automático.
. -
La distancia máxima entre el sensor y el interruptor automático es de 10 m (33 pies).
-
-
Las protecciones de defecto a tierra y neutro son independientes y, por lo tanto, se pueden combinar.
-
Enclavamiento selectivo de zona (ZSI).
Las funciones de protección de cortocircuito y de defecto a tierra habilitan la selectividad temporal al retrasar los dispositivos aguas arriba para proporcionar a los dispositivos aguas abajo el tiempo requerido para eliminar el defecto. El enclavamiento selectivo de zona permite obtener la selectividad total entre interruptores por medio del cableado externo.
Para conocer las características y el cableado externo de la función de enclavamiento selectivo de zona, consulte Enclavamiento selectivo de zona en el apéndice técnico.
-
Para conocer los ajustes de fábrica, los rangos de ajuste, los pasos de incremento y las precisiones de los ajustes, consulte Ajustes de umbrales y temporizaciones.
Umbral de activación de defecto a tierra Ig
Los valores de activación se pueden ajustar de forma independiente y son iguales para las funciones de protección de defecto a tierra residual y de retorno a tierra fuente.
|
Activación Ig (precisión ±10%) |
In ≤ 400 A |
Ig = In x ... |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1 |
|||
|
400 A < In ≤ 1200 A |
Ig = In x ... |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1 |
|
|
In > 1200 A |
Ig = ... |
500 A |
640 A |
720 A |
800 A |
880 A |
960 A |
1040 A |
1120 A |
1200 A |
Temporización tg
La temporización tg puede ajustarse de forma independiente y es igual para las funciones de protección de defecto a tierra residual y de retorno a tierra fuente.
|
Temporizaciones tg |
I²t OFF |
0 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
|
I²t ON |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
— |
|
|
Tiempo de disparo (ms) en In o 1200A con I²t ON o I²t OFF |
Tiempo máximo restablecible |
20 |
80 |
140 |
230 |
350 |
|
Tiempo máximo de corte |
80 |
140 |
200 |
320 |
500 |