Funciones de otra protección
La unidad de control MicroLogic P dispone de las siguientes funciones de otra protección.
-
Potencia inversa
-
Frecuencia mínima
-
Frecuencia máxima
-
Rotación de fases
Las funciones de otra protección se establecen con el teclado. Los ajustes se enumeran en Ajustes de umbrales y temporizaciones.
Principio de funcionamiento
-
umbral de activación
-
temporización de activación
-
umbral de desactivación
-
temporización de desactivación
-
Para la protección disparada por un valor mínimo o máximo, es posible establecer lo siguiente:
-
Un umbral de activación (1) que activa una alarma, un contacto o un disparo.
-
Una temporización de activación (2) que actúa cuando se alcanza el umbral de activación (1).
-
Un umbral de desactivación (3) correspondiente a la desactivación de la alarma o contacto.
-
Una temporización de desactivación (4) que actúa cuando se alcanza el umbral de desactivación (3).
-
-
Para que la protección se dispare por un valor mínimo, el umbral de desactivación siempre es mayor o igual que el umbral de activación.
-
Para que la protección se dispare por un valor máximo, el umbral de desactivación siempre es menor o igual que el umbral de activación.
-
Si las funciones de protección mínima y máxima se activan al mismo tiempo, el umbral mínimo se limita automáticamente al valor del máximo y viceversa.
Protección de potencia inversa rP Max
-
Esta función calcula el valor de la potencia activa total en las tres fases.
-
La función se activa cuando la potencia activa total de las tres fases fluye en la dirección opuesta a la establecida por el usuario y es superior al umbral de activación (1) durante un tiempo superior a la temporización (2).
-
+ corresponde a la dirección normal del flujo, es decir, de los terminales superiores del interruptor automático a los terminales inferiores.
-
- es lo opuesto.
Protección de frecuencia mínima y máxima F min y Fmax
Estas funciones supervisan el valor de la frecuencia en el sistema de distribución.
Alarma de rotación de fases
Esta alarma se activa si se invierten dos de las tres fases.