DOCA0219ES-00

Historiales de eventos

Historial de disparos

  • En el historial de disparos se pueden consultar en cualquier momento los parámetros medidos durante los últimos diez disparos.

  • Para cada disparo, se registran los siguientes parámetros:

    • Causa del disparo

    • Umbral de disparo

    • Corrientes interrumpidas en amperios (solo si existe una fuente de alimentación externa) para los disparos Ir, Isd/Ii, Ig o IΔn

    • Fecha

    • Tiempo (horas, minutos y segundos)

NOTA: Las corrientes interrumpidas se indican en términos de sus valores pico.

Historial de alarmas

  • En el historial de alarmas se pueden consultar en cualquier momento los parámetros medidos durante las últimas diez alarmas.

  • Para cada alarma, se registran los siguientes parámetros:

    • Causa de la alarma

    • Umbral de alarma

    • Fecha

    • Tiempo (horas, minutos y segundos)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?