DOCA0219ES-00

Desconexión y reconexión de carga

La función de desconexión y reconexión de carga se ajusta con el teclado; consulte Establecimiento de la función de desconexión y reconexión de carga. Los ajustes se enumeran en Ajustes de umbrales y temporizaciones.

Desconexión y reconexión de carga en función de la corriente

La curva de activación para la desconexión y reconexión de carga en función de la corriente es paralela a las curvas de largo retardo I2t e Idmtl. Si se instala un conector de cálculo sin protección de largo retardo, la función de desconexión y reconexión de carga basada en corriente no se puede activar.

  • I2t Protección de largo retardo I2t: se tiene en cuenta el neutro.

  • Protección de largo retardo Idmtl: no se tiene en cuenta el neutro.

La función no dispara el interruptor automático. Puede utilizarse para desconectar y volver a conectar cargas no prioritarias activando una alarma vinculada a:

  • Salidas del módulo IO

  • La opción de comunicación

La función de desconexión y reconexión de carga se determina mediante umbrales y temporizaciones.

  1. umbral de activación

  2. temporización de activación

  3. umbral de desactivación

  4. temporización de desactivación

  5. curva de protección de largo retardo

El umbral de activación es siempre superior o igual al umbral de desactivación.

Desconexión y reconexión de carga en función de la potencia

La desconexión y reconexión de carga en función de la potencia calcula la potencia activa total en las tres fases. La función no dispara el interruptor automático. Puede utilizarse para desconectar y volver a conectar cargas no prioritarias activando una alarma vinculada a:

  • Salidas del módulo IO

  • La opción de comunicación

La función de desconexión y reconexión de carga se determina mediante umbrales y temporizaciones.

  1. umbral de activación

  2. temporización de activación

  3. umbral de desactivación

  4. temporización de desactivación

El umbral de activación es siempre superior o igual al umbral de desactivación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?