DOCA0188ES-03

Actualización del firmware

Introducción

The primary reason for updating the firmware of a MicroLogic trip unit is to obtain the latest MicroLogic features. If the latest MicroLogic features are not required, it is not mandatory to update the firmware of the MicroLogic trip unit and the Enerlin’X devices of the IMU.

Las funciones de protección de la unidad de control MicroLogic permanecen activas durante una actualización del firmware.

Use la versión más reciente del software EcoStruxure Power Commission para todas las actualizaciones del firmware.

Si desea más información sobre actualizaciones del firmware, consulte los siguientes documentos:

  • DOCA0153EN ComPacT NSX - MicroLogic 5/6 Trip Unit - Firmware Release Notes

  • DOCA0154EN ComPacT NSX - MicroLogic 7 Trip Unit - Firmware Release Notes

  • DOCA0155EN MicroLogic Trip Units and Control Units - Firmware History

Después de actualizar la versión de firmware de la unidad de control MicroLogic, utilice la versión más reciente del software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware entre los dispositivos de la IMU. La tabla Actualización del firmware ayuda a diagnosticar e identificar todos los problemas de discrepancia entre los dispositivos de la IMU. En esta tabla también se ofrecen acciones recomendadas relacionadas con las discrepancias detectadas.

Comprobación de la versión del firmware

Compruebe la versión de firmware con el software EcoStruxure Power Commission.

Actualización del firmware con el software EcoStruxure Power Commission

AVISO
INTERRUPCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN
La unidad de control MicroLogic debe estar encendida durante toda la actualización del firmware.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Los requisitos previos para la actualización del firmware con el software EcoStruxure Power Commission son los siguientes:

  • La última versión del software EcoStruxure Power Commission se debe descargar e instalar en el PC.

  • El PC debe estar conectado a una fuente de alimentación. El modo de espera se debe desactivar para evitar interrupciones durante la actualización.

  • El PC debe estar conectado al puerto de prueba MicroLogic a través de la interfaz de mantenimiento Service Interface o USB.

Para iniciar la actualización del firmware de MicroLogic, se requiere la contraseña de administrador de la unidad de control MicroLogic. Para obtener más información, consulte la Ayuda en línea de EcoStruxure Power Commission.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?