Descripción de la unidad de control MicroLogic 7 con protección de diferencial integrada
Presentación
La unidad de control electrónica MicroLogic Vigi 7 está disponible en dos versiones para la detección de diferencial:
-
La versión de disparo se dispara cuando se detecta el diferencial.
-
La versión de alarma mide la corriente de diferencial e indica un fallo de diferencial en la pantalla.
Si el contacto de señalización SDx está presente, señala un fallo por diferencial a distancia.
Parte frontal de la unidad de control
Utilice la pantalla y el teclado de la unidad de control para ajustar sus opciones y comprobar las mediciones del sistema. Consulte los principios de navegación para obtener más información.
Parte frontal de una unidad de control MicroLogic Vigi 7 (versión de disparo):

A Indicadores LED de señalización
B Reguladores de ajuste para preajustar las funciones de protección, microinterruptor para bloquear el ajuste de protección, y botón de prueba para probar la protección de diferencial
C Pantalla LCD
D Teclado de navegación
E Puerto de prueba
F Conmutador dieléctrico
Indicadores LED de señalización
Los indicadores LED de señalización muestran el estado de funcionamiento en que se encuentra la unidad de control.

A El indicador LED Ready (Listo) (verde) parpadea lentamente cuando las funciones de protección estándar de la unidad de control electrónica están operativas.
B El indicador LED de prealarma de sobrecarga (naranja) se enciende cuando la carga supera el 90 % del ajuste Ir.
C El indicador LED de alarma de sobrecarga (rojo) se enciende cuando la carga supera el 105 % del ajuste Ir.
Reguladores, microinterruptor y botón de prueba
La parte frontal de la unidad de control incluye dos reguladores de ajuste para preajustar las funciones de protección, un microinterruptor para bloquear/desbloquear los ajustes de protección y un botón de prueba para probar la protección de diferencial.
Pantalla LCD
La pantalla
LCD presenta la información necesaria para el uso de la unidad
de control. La lista de funciones de protección varía en
función del tipo de unidad de control MicroLogic. 
Retroiluminación de la pantalla LCD
Cuando la unidad de control MicroLogic se alimenta con una fuente de alimentación externa de 24 V CC, la pantalla de la unidad de control presenta una retroiluminación blanca que es:
-
De intensidad débil y permanente
-
De intensidad alta durante 1 minuto, después de pulsar una de las teclas del teclado
La retroiluminación de la pantalla:
-
Se desactiva en caso de un aumento de temperatura por encima de los 65 °C (149 °F)
-
Se reactiva cuando la temperatura vuelve a bajar de los 60 °C (140 °F)
Las unidades de control que reciben alimentación de la batería de bolsillo no presentan retroiluminación de la pantalla.
Teclado de navegación
Utilice las 5 teclas del teclado para desplazarse por la pantalla.
Puerto de prueba
Las unidades de control MicroLogic presentan un puerto de prueba específico para las acciones de mantenimiento.
Utilice el puerto de prueba para:
-
Conectar una batería de bolsillo para la comprobación local de la unidad de control MicroLogic
-
Conectar la Service Interface para realizar pruebas, configurar la unidad de control MicroLogic, actualizar el firmware de MicroLogic o realizar diagnósticos de instalación con el software EcoStruxure Power Commission
-
Conectar la interfaz de mantenimiento USB:
-
Para diagnóstico de instalación o prueba de arranque con la interfaz de mantenimiento USB independiente
-
Para realizar diagnósticos de prueba e instalación, configurar la unidad de control MicroLogic, actualizar el firmware de MicroLogic con la interfaz de mantenimiento USB conectada a un PC
-
Para obtener más información, consulte DOCA0187•• ComPacT NSX - Interruptores automáticos e interruptores en carga 100–630 A - Guía de usuario.
Conmutador dieléctrico
El conmutador dieléctrico desconecta la fuente de alimentación de la unidad de control de las fases. Se utiliza cuando se realiza una prueba dieléctrica del panel.
Para obtener más información sobre cómo utilizar el conmutador dieléctrico, consulte DOCA0187•• ComPacT NSX - Interruptores automáticos e interruptores en carga 100–630 A - Guía de usuario.