电能测量
简介
MicroLogic 脱扣单元可通过电能表计算不同类型的电能并提供下列值:
-
有功电能 Ep、提供的有功电能 EpOut、以及消耗的有功电能 EpIn
-
无功电能 Eq、提供的无功电能 EqOut、以及消耗的无功电能 EqIn
-
视在电能 Es
电能值以每小时耗电量来显示。这些值每秒更新一次。这些值在非易失性存储器中每小时存储一次。
电能计算原理
按定义
-
电能是指在某个周期 T 内的瞬时功率的综合:
-
瞬时有功功率 P和无功功率 Q 的值可以为正值(耗电)或负值(供电),具体取决于运行象限。
-
视在功率 S的值始终为正值。
局部电能表
对于每一种电能类型(有功或无功电能),局部耗电电能表和局部供电电能表通过每秒递增一次来计算累计电能:
计算从上次复位操作开始。
电能表
对于局部电能表,针对每种电能类型(有功或无功电能),电能表均每秒提供一次下列测量值之一:
视在电能 Es始终为正值。
选择电能计算方法
确定计算方法选择需要的信息:
-
断路器各极之间或电气设备某个项目的各电缆之间的电能绝对值与设备的维护相关。
-
提供的电能或消耗的电能的带符号值用于计算某个设备的经济成本。
默认情况下,控制单元配置为绝对电能累计模式。
可以通过以下方式修改这些设置:
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)
-
利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)
复位电能表
使用以下方式复位电能表:
-
通讯网络 (受密码保护)
-
FDM121显示屏
-
IO模块的输入
有两个额外的有功电能累计表(EpIn和 EpOut)无法被复位。