DOCA0188ZH-03

接地故障保护

简介

MicroLogic 6 脱扣单元的接地故障保护用于保护各种类型的配电应用不受到 TN-S 系统中接地故障电流的损害。

有接地故障电流的更多信息,请参阅 DOCA0187•• ComPacT NSX - 断路器和隔离开关 100–630 A - 用户指南

工作原理

接地漏电保护为定时限类型:

  • 它包括 I2t 反时限曲线功能的可能性。

  • 设置为 Ig 吸合电流和 tg 脱扣时间延迟。

接地故障保护设置为:

  • Ig:接地故障保护阈值

  • tg:接地故障保护时间延迟

  • I2t:接地故障保护 I2t 曲线处于 ON 或 OFF 位置

设置接地故障保护

设置 Ig吸合电流:

  • 使用 MicroLogic 6 脱扣单元 Ig 旋钮来预设值,并使用键盘来微调值

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)

设定 tg时间延迟:

  • 使用 MicroLogic 6 脱扣单元上的键盘

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)

tg 时间延迟设置包括激活/禁用 I2t 功能。

Ig吸合电流设置值

Ig 吸合电流设置值为 In 的倍数。

缺省 Ig吸合电流设置值与旋钮上显示的最小值相同:

  • 0.40 x In(对于额定规格为 40 A 的脱扣单元)

  • 0.20 x In(对于额定规格大于 40 A 的脱扣单元)

可以通过将 Ig旋钮设置到 OFF 位置来禁用接地故障保护。

即使 Ig旋钮设置在 OFF 位置,也可以重新激活接地故障保护,其具体方式为:

  • 通过键盘微调

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)

以下两个表格指定了设置值(通过旋钮预设)和设置范围(通过键盘设置)。

键盘设置的增量为 0.05 x In

对于额定规格为 40 A 的脱扣单元

设置类型

值或设置范围 (x In)

通过旋钮预设

0.40

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1

键盘上的设置范围

0.40

0.40

0.4-0.5

0.4-0.6

0.4-0.7

0.4-0.8

0.4-0.9

0.4-1

0.4–1 + OFF

对于额定规格大于 40 A 的脱扣单元

设置类型

值或设置范围 (x In)

通过旋钮预设

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

1

键盘上的设置范围

0.20

0.2-0.3

0.2-0.4

0.2-0.5

0.2-0.6

0.2-0.7

0.2-0.8

0.2-1

0.2–1 + OFF

精确度范围为 +/-10%。

tg 时间延迟设置值

tg 时间延迟设置值的单位为秒。保持和分断时间的单位为毫秒。

I2t OFF 情况下,缺省的 tg 时间延迟设置值为 0 秒。

下表显示了在 I2t 功能已激活 (I2t ON) 或未激活 (I2t OFF) 的情况下 tg 时间延迟的设置值(秒 (s))。相关的保持和分断时间以毫秒 (ms) 为单位显示:

功能

设定值

I2t OFF 时的 tg (s)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

I2t ON 时的 tg (s)

0.1

0.2

0.3

0.4

保持时间 (ms)

20

80

140

230

360

最大分断时间 (ms)

80

140

200

320

500

I2t 反时限曲线功能

接地故障保护的 I2t 反时限曲线功能的工作方式与短延时保护的 I2t 反时限曲线功能相同

测试接地故障保护

可以测试接地故障保护,以检查脱扣单元的电子脱扣功能。使用 MicroLogic 6 脱扣单元上的键盘来执行此测试。

可以在挂锁已锁定 或已解锁 的情况下执行接地故障保护测试。

按照以下步骤测试和复位 MicroLogic 6 脱扣单元上的接地故障保护。

步骤

操作

显示

1

使脱扣单元通电,以便在断路器脱扣后,屏幕能够显示测试结果。

2

选择瞬时测量显示模式(显示负载最大的相,在该示例中为相 B)。

3

选择接地故障电流测量值屏幕(值为 Ig设置的百分比值)。

4

按下 OK,访问接故障保护测试功能。

随即显示 tESt 图形符号,且 OK 图形符号闪烁。

5

按下 OK,发起接故障保护测试。

断路器脱扣。显示接地故障保护脱扣屏幕。

6

按下 OK,确认接地故障脱扣屏幕。

Reset? OK 图形符号闪烁。

7

再次按 OK 以确认。

确认 OK 显示 2 秒。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?