DOCA0188ES-03

Precisión de las medidas

Presentación

Las unidades de control MicroLogic proporcionan mediciones disponibles:

  • Mediante la red de comunicación

  • En la pantalla FDM121 en el menú Servicios o Medición.

Se puede acceder a las mediciones indicadas en la siguiente lista en la pantalla de la unidad de control MicroLogic.

En las siguientes tablas se indican las medidas disponibles y para cada medida:

  • Unidad

  • Rango de medición

  • Precisión

  • Rango de precisión

Precisión de las medidas

Las unidades de control cumplen los requisitos de la norma IEC/EN 61557-12 de acuerdo con:

  • Clase 1, para la medida de las corrientes

  • Clase 2, para la medida de las energías

Se define la precisión de cada medida para:

  • Para una unidad de control MicroLogic alimentada en condiciones normales

  • Una temperatura de 23 °C +/- 2 °C (73 °F +/- 3 °F).

Si la medida se efectúa a otra temperatura, en el rango de temperatura de ‑25 °C a +70 °C (de ‑13 °F a +158 °F), el coeficiente de desclasificación de la precisión en temperatura es de 0,05 % por grado.

El rango de precisión es la parte del rango de medida para la que se obtiene la precisión definida; la definición de este rango puede estar vinculada con las características de carga del interruptor automático.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?