DOCA0188ES-03

Mediciones en tiempo real

Valores instantáneos

Unidades de control MicroLogic:

  • Miden en tiempo real y en valor eficaz:

    • La corriente instantánea para cada fase y el neutro (si está presente)

    • La corriente de defecto a tierra (unidad de control MicroLogic 6)

    • La corriente de diferencial (residual) (unidad de control MicroLogic 7)

  • Calculan en tiempo real la corriente media de fase.

  • Determinan los valores máximos y mínimos de esas magnitudes eléctricas (corrientes de fase, neutro, tierra y residual)

El método de muestreo utiliza los valores de las corrientes armónicas y las tensiones hasta el decimoquinto orden. El periodo de muestreo es de 512 microsegundos.

Los valores de las magnitudes eléctricas, ya sean medidas o calculadas en tiempo real, se actualizan cada segundo.

Configuración de la rotación de fase (unidades de control MicroLogic 5 y 6)

De forma predeterminada, las corrientes de fase se asignan a los polos de la siguiente manera:

  • I1: polo izquierdo

  • I2: polo central

  • I3: polo derecho

Si las fases conectadas a los polos no se corresponden con la asignación predeterminada, puede modificar el ajuste de rotación de fases en las unidades de control MicroLogic 5 y 6 de la siguiente manera:

  • I3: polo izquierdo

  • I2: polo central

  • I1: polo derecho

El ajuste de rotación de fases puede modificarse:
  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

NOTA: De forma predeterminada, la posición del neutro se encuentra a la izquierda y no se puede cambiar a la derecha mediante este ajuste.

Medida de la corriente del neutro

Las unidades de control MicroLogic tetrapolares o tripolares con la opción ENCT miden la corriente del neutro:

  • Para una unidad de control tripolar, la corriente del neutro se mide añadiendo un transformador de corriente especial en el conductor neutro; para obtener información sobre el transformador, consulte LVPED221001EN Catálogo ComPacT NSX & NSXm .

  • En el caso de una unidad de control tetrapolar, la medida de la corriente del neutro es sistemática.

La medición de la corriente del neutro se realiza de manera idéntica a la de las corrientes de fase.

Medida de la corriente de defecto a tierra

La corriente de defecto a tierra se calcula mediante las corrientes de fase según la configuración del interruptor automático, como se muestra en las tres primeras líneas de la tabla siguiente.

Configuración del interruptor automático

Corriente Ig de defecto a tierra

3P

Ig = I1 + I2 + I3

4P

Ig = I1 + I2 + I3 + IN

3P + ENCT

Ig = I1 + I2 + I3 + IN (ENCT)

Medición de la corriente de diferencial (unidad de control MicroLogic 7)

La corriente de diferencial se mide mediante un sensor incorporado que engloba las tres fases o las tres fases y el neutro.

Medición de las tensiones fase/neutro

Las unidades de control MicroLogic tetrapolares o tripolares con la opción ENVT (unidades de control MicroLogic 5 y 6) miden las tensiones fase/neutro (o línea/neutro) V1N, V2N y V3N:

  • En el caso de una unidad de control tripolar, es necesario:

    • Conectar el cable de la opción ENVT en el conductor neutro.

    • Declare la opción ENVT con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña) o enviando un comando de ajuste mediante la red de comunicación (protegido con contraseña).

    NOTA: La opción ENVT no se puede configurar en una unidad de control MicroLogic 7.
  • En el caso de las unidades de control tetrapolares, la medida de las tensiones fase/neutro es sistemática.

La medición de las tensiones fase/neutro es idéntica a la de las tensiones fase/fase.

Cálculo de la corriente media y de la tensión media

Las unidades de control MicroLogic calculan:

  • La corriente media Iavg, media aritmética de las 3 corrientes de fase:

  • Las tensiones medias:

    • El Vavg fase/fase, media aritmética de las 3 tensiones fase/fase:

    • El Vavg fase/neutro, la media aritmética de las 3 tensiones fase/neutro (unidad de control tetrapolar o unidad de control tripolar con la opción ENVT [MicroLogic 5 o 6]):

Medición de los desequilibrios de fase de corriente y de tensión

Las unidades de control MicroLogic calculan el desequilibrio de corriente para cada fase (3 valores).

El desequilibrio de corriente es un porcentaje de la corriente media:

Las unidades de control MicroLogic calculan:

  • los desequilibrios en tensión fase/fase para cada fase (3 valores)

  • los desequilibrios en tensión fase/neutro (si está presente) para cada fase (3 valores)

El desequilibrio de tensión se expresa en forma de porcentaje en relación con el valor medio de la magnitud eléctrica (Vavg):

NOTA: Los valores de desequilibrio están signados (valores relativos expresados como porcentaje). Los valores máximos/mínimos de desequilibrio son valores absolutos expresados como un porcentaje.

Valores máximos/mínimos

La unidad de control MicroLogic determina en tiempo real el valor máximo (MAX) y mínimo (MIN) alcanzado por las siguientes magnitudes eléctricas organizadas en grupos para el periodo actual:

  • Corriente: corrientes de fase, neutro y residual; corrientes medias y desequilibrios de corriente

  • Tensión: tensiones fase/fase y fase/neutro; tensiones medias y desequilibrios de tensión

  • Potencia: potencia total y potencia para cada fase (activa, reactiva, aparente y de distorsión)

  • Distorsión armónica total: distorsión armónica total THD en corriente y en tensión

  • Frecuencia

  • Los valores máximos (MAXMAX) y los valores mínimos (MINMIN) de todas las corrientes de fase.

El periodo de corriente de un grupo comienza con el último restablecimiento de uno de los valores máximos del grupo (consulte la siguiente información).

Restablecimiento de los valores máximos/mínimos

Restablezca los valores máximos y mínimos de un grupo:

  • Mediante el envío de un comando de restablecimiento a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

  • En la pantalla FDM121 (protegido con contraseña)

Restablezca los valores máximos y mínimos de un grupo con el teclado, mediante el menú de los siguientes grupos:

  • Corrientes

  • Tensiones

  • Potencias

Solo se muestran los valores máximos, pero se efectúa la puesta a cero para los valores máximos y mínimos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?