分配给报警的 SDx 和 SDTAM 模块输出的操作
简介
SDx 模块上的两个输出可以藉由 EcoStruxure Power Commission 软件分配给两个报警。它们在以下报警出现(或结束)时被激活(或禁用):
用于电机馈电器应用的 SDTAM模块上的两个输出无法被配置:
-
输出 1 被分配用于电机过热故障指示
-
输出 2 用于断开接触器
有关 SDx 和 SDTAM 模块的更多信息,请参阅 DOCA0187•• ComPacT NSX - 断路器和隔离开关 100–630 A - 用户指南。
SDx模块输出的分配
可以将脱扣、故障和维护事件下的所有报警、以及与测量相关的所有报警分配给 SDx模块输出。
SDx 模块输出分配的出厂设置取决于模块上安装的 MicroLogic 脱扣单元的类型。
两个输出的缺省分配方式如下:
-
MicroLogic 5 脱扣单元:
-
输出 1 为过热故障指示 (SDT)。
-
输出 2 为长延时预警 (PAL Ir)。
-
-
MicroLogic 6 脱扣单元:
-
输出 1 为配电应用的过热故障指示 (SDT)。
对于电机馈电器应用,输出 1 为。
-
输出 2 为接地故障指示 (SDG)。
-
-
集成有接地漏电保护功能的 MicroLogic 7 脱扣单元:
-
输出 1 为过热故障指示 (SDT)。
-
输出 2 为接地漏电指示 (SDV)。
-
SDx模块输出操作模式
将 SDx模块输出的操作模式设置为:
-
非锁定
-
锁定
-
时延非锁定
-
强制合闸
-
强制分闸
非锁定模式下的操作
锁定模式下的操作
时延非锁定模式下的操作
时间延迟的设置范围为 1-360 秒。缺省的时间延迟设置为 5 秒。使用 EcoStruxure Power Commission 软件设置延时。
强制分闸或合闸模式下的操作
在强制分闸模式下,无论报警状态为何,输出都保持在禁用位置。
在强制合闸模式下,无论报警状态为何,输出都保持在激活位置。
锁定模式确认
锁定模式的特殊功能
如果在报警仍处于活动状态时发出确认请求:
-
对输出激活位置的确认将无效。
-
能够执行键盘导航。
-
屏幕保护程序返回到 消息。
如果在锁定模式下与两个输出相关的两个报警都处于活动状态:
-
屏幕上显示第一个报警消息 (或者 ),直到报警被实际确认(在报警禁用后,输出激活位置被确认)。
-
确认第一个报警后,屏幕显示第二个报警消息 (或 ),直到第二个报警被确认。
-
在两个确认完成后,再次显示屏幕保护程序。
SDTAM 模块输出的分配
输出 1 (SD2/OUT1) - 常开 - 分配用于电机过热故障指示。
输出 2 (SD4/OUT2) - 常闭 - 用于断开接触器。
在以下情况下,这些输出在断路器脱扣前 400 毫秒时激活:
-
长延时保护
-
相不平衡保护
-
电机堵转保护(MicroLogic 6 E-M 脱扣单元)
-
欠载保护(MicroLogic 6 E-M 脱扣单元)