DOCA0213ES-03

Estado

Estado de alarmas

El registro de estado de alarmas indica el estado actual de las alarmas:

  • Bit de alarma = 0: La alarma no está activa.

  • Bit de alarma = 1: La alarma está activada.

En la tabla siguiente se indican los valores de cada bit del registro de estado de alarmas:

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x1647

5704

L

INT16U

Estado de alarma

0

Alarma definida por el usuario 201

1

Alarma definida por el usuario 202

2

Alarma definida por el usuario 203

3

Alarma definida por el usuario 204

4

Alarma definida por el usuario 205

5

Alarma definida por el usuario 206

6

Alarma definida por el usuario 207

7

Alarma definida por el usuario 208

8

Alarma definida por el usuario 209

9

Alarma definida por el usuario 210

10

Prealarma Ir (PAL Ir) de protección de largo retardo

11

Prealarma IΔn (PAL IΔn) de protección de diferencial

12

Prealarma Ig (PAL Ig) de protección de fallo a tierra

13-15

Reservado

Estado del módulo SDx

El registro de estado del módulo SDx indica el estado y la validez de las salidas SDx (dos salidas máximo):

  • Bit de estado = 0: La salida está abierta.

  • Bit de estado = 1: La salida está cerrada.

  • Bit de validez = 0: El estado de la salida es desconocido.

  • Bit de validez = 1: El estado de la salida es desconocido.

En la tabla siguiente se indican los valores de cada bit del registro de estado del módulo SDx:

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x2298

8857

L

INT16U

Estado del módulo SDx

0

Estado de la salida 1

1

Estado de la salida 2

2-7

Reservado

8

Validez de la salida 1

9

Validez de la salida 2

10-15

Reservado

Estado de disparo

El registro de estado de disparo indica el estado actual del disparo:

  • Bit de disparo = 0: El disparo no está activo.

  • Bit de disparo = 1: El disparo está activo.

En la tabla siguiente se indican los valores de cada bit del registro de estado de disparo:

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x270F

10000

L

INT16U

Estado del disparo

0

Ir de protección de largo retardo

1

Isd de protección de corto retardo

2

Protección instantánea Ii

3

Protección de defecto a tierra Ig

4

Protección de diferencial IΔn

5

Protección de Instantáneo integrada

6

Fallo interno de la unidad de disparo (STOP)

7

Instantáneo con protección de diferencial

8

Protección del motor contra desequilibrio Iunbal

9

Protección del motor contra bloqueos Ijam

10

Protección del motor contra defecto de carga Iunderload

11

Protección del motor de inicio largo Ilongstart

12

Protección de disparo reflejo

13-15

Reservado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?